请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375S 根据 TRM 第14.2.75节、DCFWINDOW 寄存器显示为16位字、 但寄存器描述中的注释表明它只需要一个8位值。在介绍的第14.1节中、文档提到消隐窗口从8位增强到16位。 我在我的设置中对其进行了测试、并且寄存器确实接受了一个16位字(用0xFFFF 对其进行了测试)。 您能否澄清一下 DCFWINDOW 是否可以取最大值65535、是否可以使用该数字来乘以 TBCLK 周期并最终确定最大消隐周期?