This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:DCFWINDOW 8或16位字?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723608/tms320f28375s-dcfwindow-8-or-16-bit-word

器件型号:TMS320F28375S

根据 TRM 第14.2.75节、DCFWINDOW 寄存器显示为16位字、 但寄存器描述中的注释表明它只需要一个8位值。在介绍的第14.1节中、文档提到消隐窗口从8位增强到16位。 我在我的设置中对其进行了测试、并且寄存器确实接受了一个16位字(用0xFFFF 对其进行了测试)。 您能否澄清一下 DCFWINDOW 是否可以取最大值65535、是否可以使用该数字来乘以 TBCLK 周期并最终确定最大消隐周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将为您研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenio、

    你是对的。 它采用16位值。 我将更新文档。

    NIMA