Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 controlSUITE
您好!
尝试运行示例 USB_dev_serial_m3 我已成功导入、编译和编程 F28M35x、但 Windws 8.1 (pro)器件管理器报告未知器件。
因此、读取 USB_DEV_serial.c 中的信息时会显示:
// //! \addtogroup master_example_list //!USB 串行器件(USB_DEV_serial)
//! //! 此示例应用将评估套件转换为虚拟串 行//! USB 主机系统时的 USB 端口。 应用程序支持 //! USB 通信器件类、抽象控制模型、用于重定向 UART0 //! 与 USB 主机系统之间的通信。 //! //! 假设您在默认目录中安装了 Mware,a //! 用于 Windows XP、Windows Vista 和 //!的驱动程序信息(INF)文件 Windows7可在 Mware/windows_drivers 中找到。 对于 Windows //! 所需的 INF 文件位于 Mware/windows_drivers/WIN2K 中。 //
我已指向驱动程序位置并尝试选择提供的所有选项(在图片中、它是选项1和选项2)、但无法识别设备)。
我应该从另一个位置下载驱动程序、还是缺少一些内容?