This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCKH52C1:USB VCP 示例驱动程序问题(例如 USB_DEV_SERIAL_m3)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718067/tmdsdockh52c1-usb-vcp-example-driver-problem-example-usb_dev_serial_m3

器件型号:TMDSDOCKH52C1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

您好!

尝试运行示例  USB_dev_serial_m3 我已成功导入、编译和编程 F28M35x、但 Windws 8.1 (pro)器件管理器报告未知器件。

因此、读取 USB_DEV_serial.c 中的信息时会显示:

//
//! \addtogroup master_example_list
//! 

USB 串行器件(USB_DEV_serial)

//! //! 此示例应用将评估套件转换为虚拟串 行//! USB 主机系统时的 USB 端口。 应用程序支持 //! USB 通信器件类、抽象控制模型、用于重定向 UART0 //! 与 USB 主机系统之间的通信。 //! //! 假设您在默认目录中安装了 Mware,a //! 用于 Windows XP、Windows Vista 和 //!的驱动程序信息(INF)文件 Windows7可在 Mware/windows_drivers 中找到。 对于 Windows //! 所需的 INF 文件位于 Mware/windows_drivers/WIN2K 中。 //

我已指向驱动程序位置并尝试选择提供的所有选项(在图片中、它是选项1和选项2)、但无法识别设备)。

我应该从另一个位置下载驱动程序、还是缺少一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    新更新、我已在禁用驱动程序签名的情况下重新启动、并再次尝试、框中显示消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用最新版本?

    您能参考 C2000Ware 器件驱动程序吗?

    使用 C2000Ware 中的器件驱动程序可能会解决您的问题。

    此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是最新版本、正如您所建议的、我在文件夹中找到了驱动程序

    C:\ti\C2000Ware_1_00_05_00_Software\utilities\windows_drivers 

    但我仍然收到相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikola、

    C2000Ware 中的最新驱动程序应该可以正常工作。 我们已签署这些协议并在 Windows 10上对其进行了测试。

    Harshmeet、请使用 F28m25x 设备和您的 Windows 10机器再次测试这些设备。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 网站下载了独立软件包、只是为了确保一切正常、但我仍然获得了缺少 x64版本的驱动程序。

    我可以尝试什么吗?

    我的版本为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikola、

    您是否还有另一个您也可以尝试的板? 我们在更新驱动程序后没有遇到过这个问题、这是您看来拥有的最新版本。

    是否可以尝试通过 Windows 8计算机禁用或重新启用已签名的驱动程序要求?

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经订购了另一个电路板(我还认为硬件本身可能有问题)、但结果还是一样(不起作用)。

    我还在另一台 PC Window 10和另一台笔记本 电脑 Windows 8.1上尝试过它,同样也是如此。

    在该过程中(从配置的角度)是否缺少某些内容?

    此致、

    Nikola。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泵!

    是否有人可以提出方向?  

    此致、

    Nikola。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikola、

    我们让有人再次对此进行测试。

    您是否尝试使用其他 USB 电缆? 有时、故障电缆可能是问题所在。

    希望我们能够尽快解决这个问题。

    此外、您通过不同的通信外设使用 USB 的原因是什么?

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试过几根电缆(我在本测试之前已经测试过)、结果与之前没有什么不同、但我觉得这对我来说似乎有点奇怪、因为我的多路复用器引脚没有我在包中收到的任何跳线、这可能是问题的根源。  

    如果需要、是否可以有人共享 MUX 跳线的配置。

    而要回答 USB 的原因、需要了解系统上的所有外设。

    此致、

    Nikola。

    编辑:

    要识别 USB 并使卡正常工作、您必须 在 MUX 引脚30和31短接行 C 和 B 上放置跳线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikola、

    要进行确认、您是否正在使用 controlCARD 和 micro-USB 连接器?

    如果您不使用 controlCARD 来复制电路、则可以在 controlSUITE 中找到控制卡的原理图。

    SAL