This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:控制直流电流

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682581/tms320f28069-controlling-dc-currents

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

一个非常简单的问题:

对于一个小型研究项目、我需要控制2个低电感空气线圈中的电流。 作为 HW、我有一个具有 C2000控制器和3个半桥的电路板、额定电流范围合适。

是否有一个简单的示例、说明如何仅控制直流电流? 我不需要 C2000提供的任何高级电机控制功能。

这些电流将由来自外部系统的电压或由 CAN 传递。

非常感谢!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输入直流电压是固定的、那么您可以进行简单的占空比控制、而不会产生任何闭环复杂性。 电感可能不会有太大的变化、但电阻可能会因其发热程度而异。 不确定这是否符合您的要求。 根据电流需求、您可以决定每个半桥的占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我正在搜索 C2000的使用相当简单的示例。 对于直流控制、我不需要大多数电机控制功能。
    但是、至少需要在稍后阶段调节电流。
    仍然是一个开放式问题:是否有一个简单的示例软件、如何控制直流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了控制直流电流、没有专用示例。 电流调节是 controlSUITE 中各种数字电源和电机控制项目的一部分。 您可能必须将其提取出来。 在标准中、有两个电流控制器。 我建议查看下面的示例项目以供参考
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Enhanced_Sensorless_2803x\
    文件名:HVPM_Enhanced_Sensorless.c
    构建级别:级别3.