请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
一个非常简单的问题:
对于一个小型研究项目、我需要控制2个低电感空气线圈中的电流。 作为 HW、我有一个具有 C2000控制器和3个半桥的电路板、额定电流范围合适。
是否有一个简单的示例、说明如何仅控制直流电流? 我不需要 C2000提供的任何高级电机控制功能。
这些电流将由来自外部系统的电压或由 CAN 传递。
非常感谢!
Martin