This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:外设寄存器访问

Guru**** 2607325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685018/tms320f28377d-peripheral-registers-access

器件型号:TMS320F28377D

可将外设单独分配给 CPU1或 CPU2子系统(例如、可将 EPWM 分配给 CPU1、将 eQEP 分配给 CPU2)。 如果 ePWM 分配给 CPU1、CPU2是否具有对分配给 CPU1的 ePWM 寄存器的读取访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果 ePWM1分配给 CPU1、CPU2甚至不具有对 ePWM1寄存器的读取访问权限。 您还可以在调试模式下通过在"Registers"窗口中验证寄存器内容来验证相同。

    谢谢
    Vasudha