请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 可将外设单独分配给 CPU1或 CPU2子系统(例如、可将 EPWM 分配给 CPU1、将 eQEP 分配给 CPU2)。 如果 ePWM 分配给 CPU1、CPU2是否具有对分配给 CPU1的 ePWM 寄存器的读取访问权限?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可将外设单独分配给 CPU1或 CPU2子系统(例如、可将 EPWM 分配给 CPU1、将 eQEP 分配给 CPU2)。 如果 ePWM 分配给 CPU1、CPU2是否具有对分配给 CPU1的 ePWM 寄存器的读取访问权限?