This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:两个板之间的 CAN 总线通信

Guru**** 2607325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685104/launchxl-f28379d-can-bus-communication-between-two-boards

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、
我将 C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件与 TI 的 Simulink 工具箱结合使用。
我想连接两个电路板、并对通过 CAN 总线进行数据传输感兴趣。

是否可以通过 CAN 总线直接与两个电路板通信? 然后、我将使用 TI 在 Simulink 中提供的 CAN 功能块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、已解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您发布您能够解决问题的帖子。