请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 大家好、
我将 C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件与 TI 的 Simulink 工具箱结合使用。
我想连接两个电路板、并对通过 CAN 总线进行数据传输感兴趣。
是否可以通过 CAN 总线直接与两个电路板通信? 然后、我将使用 TI 在 Simulink 中提供的 CAN 功能块。