请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 您好、先生、
我的客户遇到一个问题:当其中一个 ADC 输入超过3V 时, 其他 ADC 输入无法读取正确的数字(如浮动,无法获取准确的 ADC 数字)。 但是、如果没有输入超过3V、那么这个数字是正确的。 从数据表中可以看出,当输入大于3V 时,ADC 为4096,不应影响其它输入。 您是否有任何建议来防止这种情况? 谢谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的客户遇到一个问题:当其中一个 ADC 输入超过3V 时, 其他 ADC 输入无法读取正确的数字(如浮动,无法获取准确的 ADC 数字)。 但是、如果没有输入超过3V、那么这个数字是正确的。 从数据表中可以看出,当输入大于3V 时,ADC 为4096,不应影响其它输入。 您是否有任何建议来防止这种情况? 谢谢您!