This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ADC 问题(当其中一个输入超过3V 时)

Guru**** 2607985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680260/tms320f28335-adc-issue-when-one-of-input-over-3v

器件型号:TMS320F28335

您好、先生、

我的客户遇到一个问题:当其中一个 ADC 输入超过3V 时, 其他 ADC 输入无法读取正确的数字(如浮动,无法获取准确的 ADC 数字)。 但是、如果没有输入超过3V、那么这个数字是正确的。 从数据表中可以看出,当输入大于3V 时,ADC 为4096,不应影响其它输入。 您是否有任何建议来防止这种情况? 谢谢您!     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADC 通道是否有常见的钳位二极管?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    前一级是 OP、VCC =3.3V。 这意味着最大 VADC 输入为3.3V、常见的钳位二极管是否在如此小的间隙中阻止它? 如果有问题,或许我可以与客户讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Delfino F28335的钳位应该是在3V 电压下完成的。 模拟输入电压应介于0-3V 之间、而不是3.3V 之间。 请查看器件数据表中的6.15部分-片上模数转换器。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kJ、

    您能否仔细检查 VDDAx 电源引脚上的电压电平?

    OP 和 ADC 引脚之间是否有限流电阻器?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    kJ、

    自上次更新以来已经两周了。 我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题已锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Tommy