请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28027F 你(们)好
我的学生在连接引脚上遇到了一些电压问题(我不知道到底是什么)
但现在、当从 USB/仿真器供电时、消耗0.9A、USB 电压 降至4.8V... 然后 LaunchPad 停止工作(仿真器无法保持3.3V 电压)
我尝试通过我放在 Launchpad 顶部的 EVM8301从外部10V 直流电源供电、这就是这样 (我认为 EVM 上的3.3V 稳压器功能强大,即使10个直流电源产生的电流很大,也能保持电压:0.5A! 当然,EVM 上没有任何 BLDC 电机)
F28027F 在2秒后变得非常热。 您无法触摸它
我切断了电源、多次尝试、同样、没有明显损坏的部件(C5 L4 C20...) 接近27F
您认为、如果我只是去除水并焊接另一个27F、我会使电路板正常工作、还是将 Launchpad 扔掉?