This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:F28027F 变得非常热

Guru**** 2609265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684797/launchxl-f28027f-f28027f-gets-very-hot

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

你(们)好

我的学生在连接引脚上遇到了一些电压问题(我不知道到底是什么)

但现在、当从 USB/仿真器供电时、消耗0.9A、USB 电压 降至4.8V... 然后 LaunchPad 停止工作(仿真器无法保持3.3V 电压)

我尝试通过我放在 Launchpad 顶部的 EVM8301从外部10V 直流电源供电、这就是这样 (我认为 EVM 上的3.3V 稳压器功能强大,即使10个直流电源产生的电流很大,也能保持电压:0.5A! 当然,EVM 上没有任何 BLDC 电机)

 F28027F 在2秒后变得非常热。 您无法触摸它

我切断了电源、多次尝试、同样、没有明显损坏的部件(C5 L4 C20...) 接近27F

您认为、如果我只是去除水并焊接另一个27F、我会使电路板正常工作、还是将 Launchpad 扔掉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lotfi、

    是的、请尝试一下。 您可以在移除 MCU 后检查短路情况。 此外、请检查 LDO 电气损坏。

    在最坏的情况下、您必须订购新的 LAUNCHXL-F28027F。 但是、您可能能够找到故障组件并进行更换。 对于学生来说,在焊接和硬件调试方面具有很好的教学经验:)

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    令我困惑的是、27F 栅极工作(4个 PWM LED 正在切换)、而温度在上升、我最多只让它通电3或4秒。 因此、器件并非完全死机、LDO 正常、因为当我拔下 JP1 3.3V 跳线并从 USB 上接通电源时、我有3.3V 稳定状态
    当我从 EVM8301上电时、工作电压为27F、但会大幅提高其温度、直到几秒钟后关闭电源
    非常奇怪
    我检查了超过7美元的 ti estore 27F!
    我要求提供免费样片帐户、我正在等待答案、但如果回答为否定、最好购买一个完整的 LaunchPad、而不是尝试对这样的小型 DSC 进行拆分/转售。
    再见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lotfi、

    如果学生可能在引脚上施加过大的电压、则该特定引脚可能会造成一些内部损坏。 如果拆下该器件引脚、您可能会检查其与地之间是否短路(通过用以 GND 引脚为基准的欧姆计小心地触碰每个引脚)。 如果单个引脚灌入的电流过大、结温将会上升、直到超过数据表限制并最终发生故障。 如果不将部件放在我的手中、这听起来就像是可能发生的情况。

    谢谢、
    标记