This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:Blackhawk C2000问题无法对闪存进行编程

Guru**** 2609255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684807/ccs-tms320f28377d-blackhawk-c2000-issue-not-able-to-program-flash

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

 由于  旧项目在其他 PC 上工作,因此在 CCS6.1.1上运行。  

我可以使用 Blackhawk 在 RAM 中进行编程和调试,  如果我尝试对闪存进行编程,就会出现问题  

我收到  “加载程序错误  ”无法 lad .out 文件...

使用 XDS100的相同代码一切都正常,我还在实验套件上进行了测试,以确保没有硬件问题。

我还在  CCS 中运行 Blackhawk JTAG 测试 , 没有问题...

请你试试什么?

非常感谢

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    您能否查看片上闪存设置(Tools->On Chip Flash)并确认"Erase and Program"按钮已选中?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matthew:
    是的,它已设置。
    我也可以擦除器件
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    由于您能够使用 XDS100仿真器进行擦除/编程、因此电路板和器件应该正常。 请在 CCS 中检查更新、如果有适用于 Blackhawk 的更新、请安装更新、然后重试。

    Vivek Singh