请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
由于 旧项目在其他 PC 上工作,因此在 CCS6.1.1上运行。
我可以使用 Blackhawk 在 RAM 中进行编程和调试, 如果我尝试对闪存进行编程,就会出现问题
我收到 “加载程序错误 ”无法 lad .out 文件...
使用 XDS100的相同代码一切都正常,我还在实验套件上进行了测试,以确保没有硬件问题。
我还在 CCS 中运行 Blackhawk JTAG 测试 , 没有问题...
请你试试什么?
非常感谢
此致
卡洛