This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:调试 F28377S 时、错误-1135 @ 0x0

Guru**** 2458160 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682939/ccs-tms320f28377s-error--1135-0x0-when-debugging-f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统:Windows10 64位企业版

CCS:v7.2

芯片:TMS320F28377S

仿真器:XDS100V2 XDS100V3 XDS200

--------------------------------------

大家好、我们遇到 了 Andrew Warnock 的相同错误

调试 F28335时、错误-1135 @ 0x0

唯一不同的是我们使用的是28377S。

我们尝试了建议答案,但它不起作用。

我认为该误差可能与我的 PCB 线相关。  

这张图片是 JTAG。

 顶部:

中:

底部:

顶视图:

----------------------------------------

这是一项非常有趣的活动。 我三次查看我的 PCB 文件。 但误差是相同的。 所以我真的不知道我的事情发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您是否已查看这些 JTAG 调试步骤?
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已经解决了这个问题。

    问题是 VDD3VFL 没有电源。

    该引脚为闪存供电、因此当我将该引脚设置为3.3V 时、DSP 工作正常。

    ------------------------

     为遇到此问题的人员提供一些提示:

    1.检查电源  

    2.检查 PCB