主题中讨论的其他器件: TMS320F28335
您好!
在 TMS320F28377D 芯片的数据表中、我看到了所附图像的红色方框注释。
我认为、如果 F2837x 的 ePWM 模块在高于100MHz 的输入时钟下无法工作、则会出现问题。
嵌入在 TMS320F28335芯片中的 ePWM 模块在150MHz 时钟输入下运行良好。
但是 TMS320F28377D 的 ePWM 模块是否在高于100MHz 的时钟下运行?
我想了解有关这些信息的更多详细信息。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TMS320F28377D 芯片的数据表中、我看到了所附图像的红色方框注释。
我认为、如果 F2837x 的 ePWM 模块在高于100MHz 的输入时钟下无法工作、则会出现问题。
嵌入在 TMS320F28335芯片中的 ePWM 模块在150MHz 时钟输入下运行良好。
但是 TMS320F28377D 的 ePWM 模块是否在高于100MHz 的时钟下运行?
我想了解有关这些信息的更多详细信息。
提前感谢。
您好!
[引用 USER="Nam、Sang-il"] TMS320F28335 芯片中嵌入的 ePWM 模块在150MHz 时钟输入下运行良好。
否、ePWM 频率最大值限制为75MHz、即 SYSCLK/2。
[引用 USER="Nam、Sang-il"]但 TMS320F28377D 的 ePWM 模块是否 在高于100MHz 的时钟下运行?[/QUERPLECE]
同样、ePWM 频率最大值被限制为100MHz 或 SYSCLK/2。
此致、
Gautam
嗯... 这是我的想法、但我不确定。
这有点令人惊讶。
这意味着、根据相同开关频率下的传统 PWM、
TMS320F28377D 的 PWM 输出的分辨率低于 TMS320F28335 - 150MHz 模型的 PWM 输出、
它与定点系列 TMS320F280x - 100MHz 模型相同。
实际上、在不需要高速开关的典型应用中、这就足够了。
也许、TI 认为10 nsec 足以满足正常 PWM 输出的边缘定位功能。
如果没有、我认为可能还有另一个技术问题。
总之、感谢您提供快速准确的答案。