This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D 的 ePWM 模块是否在高于100MHz 的时钟下运行?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683710/tms320f28377d-does-the-epwm-modules-of-the-tms320f28377d-not-operate-at-clocks-higher-than-100mhz

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335

您好!

在 TMS320F28377D 芯片的数据表中、我看到了所附图像的红色方框注释。

我认为、如果 F2837x 的 ePWM 模块在高于100MHz 的输入时钟下无法工作、则会出现问题。

嵌入在 TMS320F28335芯片中的 ePWM 模块在150MHz 时钟输入下运行良好。

但是 TMS320F28377D 的 ePWM 模块是否在高于100MHz 的时钟下运行?

我想了解有关这些信息的更多详细信息。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Nam、Sang-il"] TMS320F28335 芯片中嵌入的 ePWM 模块在150MHz 时钟输入下运行良好。

    否、ePWM 频率最大值限制为75MHz、即 SYSCLK/2。

    参考:

    [引用 USER="Nam、Sang-il"]但 TMS320F28377D 的 ePWM 模块是否 在高于100MHz 的时钟下运行?[/QUERPLECE]

    同样、ePWM 频率最大值被限制为100MHz 或 SYSCLK/2。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    是的、此器件上4类 ePWM 的时序闭合至100MHz。  以>100MHz 的频率运行将导致不可预测的行为。

    如果需要更高的分辨率、也支持 HRPWM。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 这是我的想法、但我不确定。

    这有点令人惊讶。

    这意味着、根据相同开关频率下的传统 PWM、

    TMS320F28377D 的 PWM 输出的分辨率低于 TMS320F28335 - 150MHz 模型的 PWM 输出、

    它与定点系列 TMS320F280x - 100MHz 模型相同。

    实际上、在不需要高速开关的典型应用中、这就足够了。

    也许、TI 认为10 nsec 足以满足正常 PWM 输出的边缘定位功能。

    如果没有、我认为可能还有另一个技术问题。


    总之、感谢您提供快速准确的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注和响应。

    但我认为您所讨论的是 PWM 输出信号的频率。

    可以通过 PWM 端口输出的信号的最大频率在两个芯片上均为25MHz、

    这是 GPIO MUX 电路的限制。