This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:安装 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680578/ccs-c2000ware-digitalpower-sdk-install-c2000ware-digitalpower-sdk-issue

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他部件:C2000WAREpowerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

当我想在 CCS 中安装 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 时、它是否从 TI Resource Explorer 导入中单步执行。 导入 C2000WARE SDK 时,我始终安装 powerSUITE 失败,powerSUITE 始终显示软件包,当我尝试导入软件包时,始终显示"


错误:无法解释项目"包"的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、已指派一名 C2000团队成员回答此帖子。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    powerSUITE 目录中的 packages 文件夹不会导入到 CCS 中。 要将 powerSUITE 安装到 CCS 中、请转至 Windows -> Preferences -> Code Composer Studio -> products。 确保 powerSUITE 文件夹的路径位于"Product discovery path"字段中。

    单击"rediscover"并按照说明安装 powerSUITE 工具。 有关其他信息、请访问 SDK 资源浏览器中 powerSUITE 下的常见问题解答页面。 请确保您使用的是 CCSv7.4及更高版本的 SDK。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 是否必须由 Resource Explorer 而不是 Resource Explorer Classic 查看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    是的、DigitalPower SDK 仅在新的"Resource Explorer"中可见。

    此致、

    Ozino