This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDC3359:通过串行通信刷写 PLC SOM

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683960/tmdsdc3359-flashing-plc-som-through-serial-communication

器件型号:TMDSDC3359

您好!

我们购买了 TMDSDC3359 (修订版 D)、并尝试使用 PLC_setup.sh 工具刷写 G3 DC 固件、但没有成功。

我们已将 PLC SOM 连接到其 P2连接器、并使用12VDC 电源为电路板供电。

以下是命令输出:

####################################
#刷写带 G3标准
的数据集中器================================================================================================
#脚本将运行以下命令:
#/home/root/PLC/util/dspFu -c /dev/ttyO3 -f /home/root/PLC/G3_DC/sysbios_g3_plc_dc_F2806x_AFE031_CRC16_MSB.sbin
'####################################################################

正在打开文件-/home/root/PLC/G3_DC/sysbios_g3_plc_dc_F2806x_AFE031_CRC16_MSB.sbin
图像格式-二进
制图像文件大小- 137040字节
串行设备-/dev/ttyO3
将主机和诊断端口设置为 SCI-A
.... DSP 无响应!! -正在退出!!

=========================================================================================================== 。
|错误:固件升级失败 |========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
|
|解决问题的建议: |
|-验证 PLC SOM 是否牢固地连接到 EVM |
||-确保 PLC SOM 使用十六进制映像进行了预刷写 |========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
'

按 ENTER 键返回主菜单


我们尝试使用顶部的 RS232检测零配置 GUI、但仍然没有串行通信。

请在 PLC SOM 中刷写 G3 DC 固件的正确步骤是什么?

BR、
Kamel B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BOUHARA Kamel、

    您使用哪个串行端口或 RS232端口从 DC 连接到 PC?

    请尝试使用 CCS 或 Uniflash 使用 G3 SDK 包中提供的十六进制映像刷写 PLC SOM。
    www.ti.com/.../ti-plc-g3-dc

    如果未正确刷写设备,则可能会发生此问题。

    刷写 SOM 后,请尝试使用 Zero config GUI 来检测 SOM。 如果正常启动且没有错误、则表明刷写操作正确。

    完成后、通过串行端口的闪存应该会运行。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们最终解决了将外部 SCI-A 端口与 C2Prog 配合使用的问题。
    封装中提供的手册不完整、我们不知道 SOM 是否已刷写...

    无论如何、感谢您的简短回复。