请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSDC3359
您好!
我们购买了 TMDSDC3359 (修订版 D)、并尝试使用 PLC_setup.sh 工具刷写 G3 DC 固件、但没有成功。
我们已将 PLC SOM 连接到其 P2连接器、并使用12VDC 电源为电路板供电。
以下是命令输出:
#################################### #刷写带 G3标准 的数据集中器================================================================================================ #脚本将运行以下命令: #/home/root/PLC/util/dspFu -c /dev/ttyO3 -f /home/root/PLC/G3_DC/sysbios_g3_plc_dc_F2806x_AFE031_CRC16_MSB.sbin '#################################################################### 正在打开文件-/home/root/PLC/G3_DC/sysbios_g3_plc_dc_F2806x_AFE031_CRC16_MSB.sbin 图像格式-二进 制图像文件大小- 137040字节 串行设备-/dev/ttyO3 将主机和诊断端口设置为 SCI-A .... DSP 无响应!! -正在退出!! =========================================================================================================== 。 |错误:固件升级失败 |======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== | |解决问题的建议: | |-验证 PLC SOM 是否牢固地连接到 EVM | ||-确保 PLC SOM 使用十六进制映像进行了预刷写 |======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== ' 按 ENTER 键返回主菜单
我们尝试使用顶部的 RS232检测零配置 GUI、但仍然没有串行通信。
请在 PLC SOM 中刷写 G3 DC 固件的正确步骤是什么?
BR、
Kamel B.