This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:有关 TI Concerto F28M36P63C2和 SRAM IS64WV102416DBLL 的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/677735/ccs-f28m36p63c2-question-about-ti-concerto-f28m36p63c2-and-sram-is64wv102416dbll

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 TI Concerto F28M36P63C2 MCU 和 SRAM 存储器(SRAM 大小:1024 x 16位(2 MB)  SRAM 配置创建新设计(新 PCB): 16位数据线路和18个地址线路、具有额外的访问8/16位模式-对于我来说、SRAM 存储器的访问时间是非常重要的参数)。

我的实际配置为:

SRAM 存储器数据行[D0...D15]<=连接到=> MCU TI Concerto F28M36P63C2数据行[EPI0S0... EPI0S15]

[d0]<=>[EPI0S0]

[D1]<=>[EPI0S1]

[D14]<=>[EPI0S14]

[D15]<=>[EPI0S15]

SRAM 内存地址行[A0... A18 ]<=连接到=> MCU TI Concerto F28M36P63C2线[ EPI0S16... EPI0S24、EPI0S27]和[EPI0S35... EPI0S43]

[A0]<=>[EPI0S16]

[A1]<=>[EPI0S17]

[A8]<=>[EPI0S24]

[A9]<=>[EPI0S42]

[A10]<=>[EPI0S43]

[A11]<=>[EPI0S36]

[A12]<=>[EPI0S37]

[A13]<=>[EPI0S38]

(笑声)

[A16]<=>[EPI0S41]

[A17]<=>[EPI0S35]

[A18]<=>[EPI0S27]

SRAM 存储器信号[OE#/ WR#/ CS#/ BSEL0 / BSEL1]<=连接至=> MCU TI Concerto F28M36P63C2线路[EPI0S28 / EPI0S29 / EPI0S30 / EPI0S25 / EPI0S26]

EPI0 在模式0x7 (三 CS 配置)中配置为{CSCFGEXT + CSCFG}。  您能告诉我 哪种模式 {CSCFGEXT + CSCFG}最适合此配置的 SRAM 存储器(SRAM 配置:16位数据线路和18个地址线路、具有额外的访问8/16位模式、不具有多路复用模式)。

我的问题是:您能否检查并告诉我上述 MCU TI Concerto F28M36P63C2的 SRAM 存储器配置是否正确(是或否)?  

感谢你的帮助。

_____

Mariusz Życiak ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariusz、

    您是否已经使用上述信号分配设计和构建了电路板、或者您是否正在尝试确定映射?

    如果您仍在设计中、我建议您从  TRM 中删除表18-5和18-7

    根据您的 SRAM 说明、您需要从表18-5中:

    • 用于16b SRAM 的 HB16
    • 对于非复用地址/数据、MODE = 0x1
    • {CSCFGEXT + CSCFG}=任何、因为您只有一个外部存储器件
    • BSEL=1以实现字节寻址能力
    • 至少2MB 的可寻址存储器

    一旦消除了不起作用的配置、就可以参考表18-7来了解信号映射。  如果您希望为将来的升级留出空间、则可以选择更大的可寻址存储器范围和/或多个外部器件支持。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 是的、我正在尝试确定 EPI 信号的映射(我有一个建议、但我不确定、因为这是我在 TI Concerto F28M36P63C2上的第一个项目) -请查看下文。

    这是我的实际配置(EPI 信号 ALE 选择为彩色):

    您对此配置有何看法?  TI Concerto F28M36P63C2中 EPI 信号的映射是否正确(是或否)?

    _____

    Mariusz Zyciak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariusz、

    您可以确认存储器大小吗? 我认为您有2MB 的内存。 您突出显示的选项只能访问前512KB 的内存。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariusz、

    您是否能够确认所需的可寻址范围?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariusz、

    几周内我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Tommy