This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:外设问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679817/ccs-tms320f28379d-peripheral-problem

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我的 TMS320F28379D controlCARD 有问题。
我正在加载卡中的程序、没有任何问题、然后进入调试器。
该程序必须打开/关闭连接到 GPIO´s 31-34的 LED、并根据 blinky_CPU1示例项目增加计数器、它´s。 程序运行并增加计数器(在调试器中看到)、但 GPIO 的任何变化都没有、寄存器在调试器中不会改变、物理输出也不会改变。 我推测外设中可能存在问题。 有人可以帮帮我吗? 如何测试我的卡是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    在这种情况下、您首先必须检查所使用的扩展坞上的 GPIO 编号和(物理)引脚编号之间的关系。 两者都不同、您需要查看其引脚排列。 您可以在{install_dir}\C2000Ware_1_00_XX_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf 中找到它

    您将 LED 连接到板载哪些物理引脚?

    此外、如果您发送代码快照、我们更容易理解问题。 我们可以看到配置是否正确、并且您正在访问正确的位字段/API。

    -Ritvik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ritvik:

    这些物理引脚与无法正常工作的 LED2和 LED3相关。 以前、我对它们工作正常、但现在我没有任何输出。

    -Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、
    然后、我想查看您的代码、看看可能出现了什么问题。 如果您可以在此处插入与上述问题相关的代码、那将会非常棒。
    -Ritvik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我已经听过你几个星期了,所以我假设你能够解决你的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Ritvik