请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379D
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我的 TMS320F28379D controlCARD 有问题。
我正在加载卡中的程序、没有任何问题、然后进入调试器。
该程序必须打开/关闭连接到 GPIO´s 31-34的 LED、并根据 blinky_CPU1示例项目增加计数器、它´s。 程序运行并增加计数器(在调试器中看到)、但 GPIO 的任何变化都没有、寄存器在调试器中不会改变、物理输出也不会改变。 我推测外设中可能存在问题。 有人可以帮帮我吗? 如何测试我的卡是否有问题?