This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035上的 InstaSPIN BLDC?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683577/tms320f28035-instaspin-bldc-on-f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREINSTASPIN-BLDCcontrolSUITE

我正在帮助客户评估 InstaSPIN、但他希望在 F28035上运行、而 F28035的 ROM 中没有代码。   是否可以从该器件上的闪存运行 InstaSPIN?  如果没有、您还有其他建议吗?

以下是问题的客户描述:

我目前正在处理 PMSM 电机的无传感器 FOC。 我目前正在使用增强型估算器来获取估算角度。 这对于1-2米长的电缆非常有用。 但在我的应用中、我将使用不同长度的电缆、因此很难针对每个设置调整估算器。 我需要 Instaspin FOC 中提供的估算器自动调优。

如果你能给我提供一些可以执行类似任务的库、那就很好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE 中的 InstaSPIN-BLDC 可以在 F28035上运行、但 MotorWare 中的 instaSPIN-FOC 无法运行 F28035、因为其 ROM 中没有 FAST 库。
    2.如果电缆具有不同的电阻、客户必须运行 lab02b/lab02c 来识别电缆长度不同的电机参数、然后在 user.h 中设置已识别的参数来运行电机及其他项目。