请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 INSTASPIN-BLDC、 controlSUITE
我正在帮助客户评估 InstaSPIN、但他希望在 F28035上运行、而 F28035的 ROM 中没有代码。 是否可以从该器件上的闪存运行 InstaSPIN? 如果没有、您还有其他建议吗?
以下是问题的客户描述:
我目前正在处理 PMSM 电机的无传感器 FOC。 我目前正在使用增强型估算器来获取估算角度。 这对于1-2米长的电缆非常有用。 但在我的应用中、我将使用不同长度的电缆、因此很难针对每个设置调整估算器。 我需要 Instaspin FOC 中提供的估算器自动调优。
如果你能给我提供一些可以执行类似任务的库、那就很好了。