This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:有关 BLDC 电流环路控制的问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682209/tms320f28335-questions-about-bldc-current-loop-control

器件型号:TMS320F28335

大家好、

我最近正在研究 BLDC 电流环路的控制 、我遇到了一些问题

1)我的驱动板的每个相位都有一个采样电阻器、当我以开环方式运行电机时、我会得到这样的相电流波形、我 在 H-OFF 和 L-ON 的情况下进行采样。如您所见、 电流波动非常严重、所以如果我用这个电流来控制电流环路、效果不好(虽然控制电流的平均值等于设置值)、您能给我一点参考来改善电流波形吗?

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看到了电流波形的示波器图?
    如果电机电感太小、您可以尝试更高的开关频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复,我的 PWM 频率为20k、我使用50%占空比,我尝试驱动其他电机并查看它们的电流波形、然后我找到了几乎所有这些波形、 换向时出现电流尖峰,使用霍尔传感器进行电机换向,您能告诉我相电流波形是否正确或是否存在错误?再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形似乎是分流电阻器上的电压波形。 它看起来不像电机电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,再次感谢您的回复,在您看来,波形 不是电机电流波形。 您能不能n‘t 正确获取相电流吗?我没有一个电阻器来测量直流总线电流、但在 A 相和 B 相的低侧有两个电阻器。 通过 PWM 进行采样、生成 SOC 、以便在高侧关闭和低电平时触发 ADC 的方法 侧接通。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采样策略正确、但波形不正确。 如果您有电流探头、请捕获相电流波形以查看其是否匹配。 这样、您就可以保证采样正常、问题可能出在 PWM 的生成方式上。 很难根据该图给出清晰的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试一下、谢谢~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我发现导致问题的原因、我的霍尔传感器信号有一些噪声、添加滤波器时、波形正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好地知道问题已解决、关闭此主题