请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 您好!
查看 F28069M Launchpad 原理图:
两个隔离器 iso7240和 iso7231用于将目标与 FT2232隔离。 尽管如此、原理图显示绕过隔离器的 R16、18、19、20、25、28、30、32。 BOM 中没有这些电阻器。 实际的 PCB 也缺少电阻器,即使这些电阻器的轨道也可能丢失?
也就是说、JP1和 JP2也被关闭、这意味着目标的电源来自 USB 总线。
这些电阻器的值指定为0,通常0欧姆表示跳线,但如果是跳线(由于没有电阻垫,直接连接?) 那么原理图中的隔离器没有意义吗?
或者0欧姆是否意味着开路?
有什么想法吗?
谢谢、
制造商