请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
您好!
我将 InstaSPIN_FOC_F2806xM 与 DRV8301-HC-EVM RevD 套件搭配使用。
我将使用 MotorWare proj_lab2a 依次运行电机。 然后、我将 proj_lab2a.out 重命名为 appProgram.out。
但是、GUI 甚至无法识别硬件配置、电机参数 也为空白。
InstaSPIN_FOC_F2806xM 似乎无法加载 user.h
有人可以提供帮助吗?
非常感谢。