This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:借助 InstaSPIN_FOC_F2806xM、无法加载自定义 user.h

Guru**** 2533870 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/721011/tms320f28069m-with-instaspin_foc_f2806xm-cannot-load-custom-user-h

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我将 InstaSPIN_FOC_F2806xM 与 DRV8301-HC-EVM RevD 套件搭配使用。  

我将使用 MotorWare proj_lab2a 依次运行电机。 然后、我将 proj_lab2a.out 重命名为 appProgram.out。

但是、GUI 甚至无法识别硬件配置、电机参数 也为空白。

 InstaSPIN_FOC_F2806xM 似乎无法加载 user.h

有人可以提供帮助吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PROJ_lab02a 不用于加载自定义 user.h 值。 您必须从 lab03开始并继续-这些实验中设置了一个标志、指示 CTRL 对象从 user.h 加载值 Lab02a 没有此标志

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的回复。
    我是否应该将 gMotorVars.Flag_MotorIdentified 和 gMotorVars.Flag_enableUserParams 设置为1?

    非常感谢。
    ZIH-Cing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lab02a 仅用于识别电机参数。 完成该过程后、请将参数添加到 user.h 并继续执行 lab03及更高版本。 这些实验默认将 Flag_enableUserParams 设置为1。

    肖恩