This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-BLPFC:输出保持在250V

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682859/ccs-tidm-blpfc-the-output-keep-in-250v

器件型号:TIDM-BLPFC

工具/软件:Code Composer Studio

SCH 来自 controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0\Hardware
该软件来自 controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0

通道1是 intput voltage,通道2是 intput current
当我使用 BLPFC 板的构建3,输出电压只保持在250V 而不是385V。

VBUS_Rated 电压被设定为390V。  

有时输出电压将达到385V、同时 Vcmd 也会变得很高。输入失真。  

如何解决此问题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是首次为新电路板通电、请将电路板发回并进行更换。 如果没有、则必须逐步调试电路板并检查信号。

    Shamim