请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-BLPFC 工具/软件:Code Composer Studio
SCH 来自 controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0\Hardware
该软件来自 controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0
通道1是 intput voltage,通道2是 intput current
当我使用 BLPFC 板的构建3,输出电压只保持在250V 而不是385V。
VBUS_Rated 电压被设定为390V。
有时输出电压将达到385V、同时 Vcmd 也会变得很高。输入失真。
如何解决此问题?