请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8301-69M-KIT、 MOTORWARE、 TMS320F28062F您好!
我知道论坛上有许多开发人员。 也许有些公司已经销售采用 InstaSpin 的控制器。
我正在为我们的水下车辆和机器人寻找电机控制器。
我们检查了很多不同的控制器- InstaSpin 最适合我们。 采用 InstaSpin 实现的 FOC 和慢速性能是最佳选择。
我们制作了原型。 现在我们知道我们需要什么。 但是、我们直到夏季结束才有时间制造新的电机控制器。
我们正在寻找采用 InstaSpin 的商业解决方案。 并准备购买。
我们需要的。
电压4S-7S 锂聚合物电流40-60A。
接口。
RS232或 RS485或 CAN (CANopen)。 或全部。 )
电机识别。 可加载电机参数。
设置速度和加速度。
感谢你的帮助。
Andrew。