This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在为我们的水下飞行器寻找电机控制器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, MOTORWARE, TMS320F28062F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682823/looking-for-a-motor-controller-for-our-underwater-vehicles

主题中讨论的其他器件:DRV8301-69M-KITMOTORWARETMS320F28062F

您好!

我知道论坛上有许多开发人员。 也许有些公司已经销售采用 InstaSpin 的控制器。

我正在为我们的水下车辆和机器人寻找电机控制器。
我们检查了很多不同的控制器- InstaSpin 最适合我们。  采用 InstaSpin 实现的 FOC 和慢速性能是最佳选择。
我们制作了原型。 现在我们知道我们需要什么。 但是、我们直到夏季结束才有时间制造新的电机控制器。
我们正在寻找采用 InstaSpin 的商业解决方案。 并准备购买。
我们需要的。
电压4S-7S 锂聚合物电流40-60A。
接口。
RS232或 RS485或 CAN (CANopen)。 或全部。 )
电机识别。 可加载电机参数。
设置速度和加速度。
  
感谢你的帮助。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想在电机上实现无传感器 FOC、TMS320F28062F/068F/069F MCU 是您的应用的理想选择。 您可以使用 DRV8301-69M-KIT 工具在设计自己的电机控制器之前先对电机进行调优。 motorware 中有一些示例实验项目、可从 TI 网站下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、这样我们就已经通过了测试、找到了我们需要的东西。 我认为,我们并非如此孤军奋战,其他人比我们更快。 :)我们有一个具有20A 的原型控制器(TMS320F28027F/062F/069F)。 在夏季结束之前、再增加一个具有40-60A 电流的控制器、我们将不会及时在项目中使用该控制器。 因此、我们正在寻找具有 InstaSpin 的商用控制器。  

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 抱歉、我们无法向您提供此类资源。 您必须在 Google 或其他网站上自行搜索此信息、过去可能有其他人拥有此类控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、在询问之前、我使用了 google。 唉,搜索没有找到任何东西。 我没有找到一家使用 InstaSpin 的公司。 我可以找到很多没有 InstaSpin 的中国控制器。 如果我违反了论坛的规则-请原谅我。 在几个月内、我可能没有其他方法可以制造新的控制器。 !! 9月度假。 )
    Andrew。