This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:连接电机以实现含传感器控制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/721370/tmdshvmtrpfckit-connecting-to-motors-for-sensored-control

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、我正在尝试将 TMDSHVMTRPFCKIT 连接到 EMJ-04APB22电机以进行有传感器控制。 我看到电机有一个编码器、但不清楚信号应该连接到测试设置的位置。  不过、我确实从制造商的网站上看到了编码器的引脚排列。 它已附加。 我还会看到 TI 指定连接编码器的位置。 它也附在后。 我遇到的问题是、TI 照片中的引脚没有贴标。  

此外、是否有一个文档显示 了 TMDSHVMTRPFCKIT 上所有引脚的名称和位置? 我想看看 DSP 是否能够读取任何模拟信号。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机包含两条插头转换线路、如果电机是从 TI 网上商店订购的、则这两个连接器可以直接连接到 H1/Main (QEP)和 TB3/Main (电机连接器)。 连接应该是您发布的图中的 A+/blue->QEPA、B+/gree->QEPB、C+/yelle->QEPI。

    如果您在默认情况下下载并安装 controlSUITE、则可以在以下文件夹中找到此套件的原理图、您还可以找到可使用的其余 GPIO、如 H2/M3连接器上的 GPIO。
    www.ti.com/.../controlsuite
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1