This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:DCL 电容器计算?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682314/tidm-1000-dcl-capacitor-calculation

器件型号:TIDM-1000

您好!

我对 TIDM-1000白皮书中提供的 DCL 电容器公式有疑问。

您可以针对给定的正弦电流计算电容器。 在三相系统中具有恒定功率流的情况下、我假设 您在 DE-Link 中不需要任何电容器。 (理想情况下)。 由于开关死区时间、零位、负载阶跃等原因、电容仅需用于覆盖功率流中的间隙 我在这里吗? 如果是、是否为这种情况提供了任何计算或公式? 我看不到这里对开关频率有任何依赖、这对于电压控制器至关重要。  

感谢你的帮助、

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas

    是的、您回答正确、应用手册中给出的公式将导致过度设计。 通常、电容的大小取决于负载要求。 由于我们只执行了整流器级和负载、因此我们必须选择一些设计参数来调整其大小。

    在该报告的更新版本中、我们将更正此问题、此问题已在处理中。 预计将于2018年6月底发布。 (对于应用报告、我们仅更新一次之四)。

    我发现这是一篇非常有用的论文

    www.ecicaps.com/.../IEMDC_2009_11310_Final_Rev_4.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、
    感谢你的帮助。 我看一下您链接的文件。 根据他的计算、相似应用(与 TIDM1000)所需的实际总线电容非常小。
    另一个有趣的阅读是博士 Mariusz Cichowlas 论文"具有有源滤波器的 PWM 整流器"。
    icg.isep.pw.edu.pl/.../mariusz_cichowlas.pdf
    他估算了 SVPWM-Rectifier 的 DCL 中的电容器大小。 请参阅第75页。
    在我仿真三相 PWM 整流器之后、您链接的白皮书中给出的电容值就足够了、但此处未实现控制器调制。 (SIM、带 LTSpice)。
    根据我公司经验丰富的工程师的说法、电压控制环路的稳定性是一个关键点、它的时间常数可能接近秒、而不是1/fs。 对于负载跳跃、这可能值得调查。

    无论如何,我期待着你所暗示的新的书面文件!
    此致、
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas

    感谢您提供的有用指导。

    此致
    Manish Bhardwaj