请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1000 您好!
我对 TIDM-1000白皮书中提供的 DCL 电容器公式有疑问。
您可以针对给定的正弦电流计算电容器。 在三相系统中具有恒定功率流的情况下、我假设 您在 DE-Link 中不需要任何电容器。 (理想情况下)。 由于开关死区时间、零位、负载阶跃等原因、电容仅需用于覆盖功率流中的间隙 我在这里吗? 如果是、是否为这种情况提供了任何计算或公式? 我看不到这里对开关频率有任何依赖、这对于电压控制器至关重要。
感谢你的帮助、
此致、
Lukas