This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Endat22 lib 多转位置

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682162/tms320f28379d-endat22-lib-multiturn-position

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

我成功实现了 Endat、并使用具有25位 Singleturn 的 Endat 编码器测试了所有内容。

由于我目前没有端到端多转编码器、因此我无法对其进行测试。

那么、我的问题是:

如果使用多转、数据将如何在 endat22Data.position_lo 和 endat22Data.position_hi 中排列。


它会像这样吗?
25个单刀位
16个多转头

振:
32 0                                                                        
mmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
                    L M                                            L
                     S                                              S S S
                     B                                              B B B

您好:
32                                                                    0
0000000000000000000000000000000mmmmmmmmmmmmmmmm
                                                m                             
                                                     S
                                                     B

-马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    很高兴知道您成功实现单转 EnDat22编码器。
    您对多圈数据的评论是正确的。

    Bharathi。