This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022-Q1:M1 RAM 扇区显示了奇怪的现象

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185601/tms320f28022-q1-m1-ram-sector-shows-weird-phenomenon

器件型号:TMS320F28022-Q1

BU 专家、您好!  

客户发现一个板出现 RAM 错误。 它们通过仿真器存储器浏览器修改了地址为0x400的 RAM (该值从0x0000更改为0xAAAA)、但该地址之后的一些其他 RAM 字节、例如0x402、0x414等、它们的值也将更改为0x0020。 某些地址、例如0x404、某些位不能更改为1 (写入0xAAAA、但实际存储0xAA8A)。  

只有 M1 RAM 存在此问题、M0和 L0不显示此错误。  

请帮助检查之前是否发现此类问题、根本原因和可能的解决方法。  

谢谢、此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否与客户确认他们 在测试其他电路板时确保使用示例仿真器/设置?  器件可能正在运行超出规格(电压轨过低、CPU 时钟过高等)。 在这种情况下、程序/设置可能存在故障。 要求客户验证电源/输入和时钟是否在数据表的规格范围内。 对于时钟、他们只需确保 PLL 被旁路、以查看问题是否仍然存在(如果没有、则逐渐增加 PLL、直至其出现故障)。

    当他们验证上述信息时、请告诉我。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omer Amir、  

    感谢您的意见。 客户已检查电源的稳定性、还可以。 还允许它们在初始化 PLL 之前修改 M1 RAM、这种情况类似。  

    还有其他可能的根本原因吗?  

    此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户使用的设备有多旧、其使用历史记录是什么? 是否存在任何已知的损坏可能性?

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、  

    该器件来自客户现场、我不确定使用了多长时间以及工作和使用情况如何、我需要与客户进行检查。  

    在调试中、我认为 M1 RAM 组应该损坏、但客户想知道这种故障的根本原因和可能性。 您知道、自动应用始终非常关注质量。 不确定我们以前是否发现了这种故障、以及我们的研究和权变措施。  

    此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我以前没有听说过此问题、我在勘误表中找不到它、因此 其他客户 很可能也没有遇到过此问题。 这似乎也只在一个电路板上发生。 我会要求客户继续遵循 TI 网站上规定的退货政策。  请在案例编号出现后发布、以便 我能够跟进最终结果。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omer Amir、  

    明白。 谢谢  

    此致、  

    将会