请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我想修改(在线)一些电机和控制参数。
我使用的是定制板。 该板包含 NV 存储器。 该存储器应存储一些参数、以使软件可配置用于多个电机。 为此、应从存储器而非 user.h 中读取 user.h 中定义的某些参数 这是可行的吗? 我已经修改了代码 、我对一些参数有一些疑问:
例如、USER_MOTOR_RAGE_VLUX 参数似乎被用于以这种方式进行最大磁通计算:
float_t maxFlux =(USER_MOTOR_RATED_FLUX*(USER_MOTOR_TYPE=MOTOR_Type_Induction)?0.05:0.7);
这是 EST_getFlux_pu 函数的一部分。 此函数不可访问、因此我无法使用 全局变量修改 USER_MOTOR_RAGED_FLUX 定义。
有什么方法可以做到这一点吗?
我只想将一些 user.h 定义(至少电机定义、偏移、最大速度和最大加速度)转换为全局变量(结构中)。 有可能吗?
提前感谢您
Borja Gómez í a