This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何将 eZdsp 实验套件连接到 DS1103控制器板

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678090/tms320f28335-how-to-connect-an-ezdsp-experimental-kit-to-ds1103-controller-board

器件型号:TMS320F28335

我想构建一个硬件回路系统、其中包含一个用作传动器的 DS1103板和一个用作控制器的 eZdsp TMS320F28335套件。 控制信号是模拟信号、我不知道如何连接这2、以使系统正常工作。 有没有人在这里做过这样的事情、您能给我一些解决方案来解决这个问题吗?
感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我对 DS1103或 dSPACE 产品线不了解。  但是、根据您对"控制信号是模拟信号"的评论、我可能可以假设 C2000和 DS1103之间的接口是模拟电压。

    在这种情况下、F28335可以通过板载 ADC 获取0-3.0V 的模拟输入。  如果您的模拟信号大于此范围之外的值、则需要调整信号。

    如果您可以绘制一个方框图、说明您希望在硬件方面执行的操作、或许我们可以提供更好的帮助。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢 Brett、这是我的想法方框图、F28335没有 DAC 输出引脚、因此我不确定电路板上产生的信号类型。 你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想输出 F2833x 的模拟信号、可以使用类似如下的方法:
    http://www.ti.com/lit/spraa88


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助、我可能会使用 CAN 通信将数据传输到 DSP 板。 你对我有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是一个合理的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答、Brett  

    我刚刚意识到我在 Simulink 中没有 RTI CAN Blockset 包、所以 SAD =(