请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
大家好、
我需要从 PWM1A 生成每第五或第六个事件的中断信号。 我知道我可以通过编辑来为每个第1、第2或第3个事件生成此中断 。 因此、我想生成另一个 PWM2信号、该信号具有原始 PWM1的 PRD 两倍并与之同步、然后在 PWM2的第3个事件发生时生成中断。 有人能帮我解决这个问题吗 ?