请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
使用 controlSUITE 中的演示(如 CLA_iir2p2z 或 CLA_Mixed_c_asm 等)调试28377中的 CLA 函数时遇到问题。
但当我调试项目时。 它将运行至以下代码:
Cla1ForceTask1andWait();
WAITSTEP;
它将在那里等待、不能像以下那样运行其余代码:
似乎无法触发 CLA 内核运行? 我想知道我是否错过了任何关键操作。 我只需将.out 加载到 CPU 并启动"运行"