This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:28377D 或28377s 有关 CLA 的调试问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678543/ccs-tms320f28377d-the-debug-problem-of-28377d-or-28377s-about-cla

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   使用 controlSUITE 中的演示(如 CLA_iir2p2z 或 CLA_Mixed_c_asm 等)调试28377中的 CLA 函数时遇到问题。  

   但当我调试项目时。 它将运行至以下代码:

   

Cla1ForceTask1andWait();
WAITSTEP;

    它将在那里等待、不能像以下那样运行其余代码:

    似乎无法触发 CLA 内核运行? 我想知道我是否错过了任何关键操作。 我只需将.out 加载到 CPU 并启动"运行"