请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:TI-RTOS
你好、
我们有一个同时使用 CAN 和 USB 功能的项目。 我们使用的库已被弃用、我的任务是将 CAN 功能更新为1.0.03/1.0.04版本。 在此过程中、我发现这会导致 USB 功能出现问题、因为多个库调用仍然依赖于已弃用的代码。 usb.lib 文件正在调用较旧的 USB 代码、这给了我一些麻烦。 我目前的想法是更新调用并构建新的库文件、但我不确定如何确定此库的构建文件。 如果可能、您能否向我提供 用于构建 USBlib.lib 文件的内容(.c 和.h)文件、这些文件位于 C2000Ware_1_00_03_00\libraries\communications\USB\f2837xs\lib 中? 感谢你的任何帮助。