This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:USB.lib

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680094/rtos-tms320f28379d-usb-lib

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI-RTOS

你好、

我们有一个同时使用 CAN 和 USB 功能的项目。 我们使用的库已被弃用、我的任务是将 CAN 功能更新为1.0.03/1.0.04版本。 在此过程中、我发现这会导致 USB 功能出现问题、因为多个库调用仍然依赖于已弃用的代码。 usb.lib 文件正在调用较旧的 USB 代码、这给了我一些麻烦。 我目前的想法是更新调用并构建新的库文件、但我不确定如何确定此库的构建文件。 如果可能、您能否向我提供 用于构建 USBlib.lib 文件的内容(.c 和.h)文件、这些文件位于 C2000Ware_1_00_03_00\libraries\communications\USB\f2837xs\lib 中? 感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是,放在脊医文件夹中的示例 usb.c/.h。 这些不应被弃用。 库文件夹中的 USB 库应与弃用文件夹中的 usb.c/.h 文件一起使用。

    我们对这种混乱表示歉意、并正在努力解决这一问题。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 包含在代码中的文件 usb.lib、我将尝试创建一个具有轻微修改的附加库文件来替换它。 您能为我提供用于构建 USB.lib 的文件吗?

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 C2000Ware 的库/通信文件夹中找到 USB 库 CCS 工程。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、感谢 Sal 的帮助。