This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:硬件

Guru**** 2608275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680150/tmdscncd28379d-hardware

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D

大家好、我正在与 TMDSCNCD28379D 合作、这是一个电力电子项目中的 DSP TMS320F28379D。 我的实现中遇到了问题、电源器件中出现了故障、但在我遇到另一个问题之前、CCS 在将程序加载到器件以实现调试时被阻止(程序不响应)。 之后、我的器件首先工作不良、然后根本不工作。

首先、似乎出现了一个问题、表明它无法写入位置0x80000、这是我尝试对闪存进行编程时的数据验证错误代码;但是如果我对 RAM 进行编程、这不是问题。
然后、我对 BLINK CPU 示例进行编程并进行修改、添加一个计数器以及打开/关闭 GPIO 31 (GPIOA)和162 (GPIOF)、以验证器件是否正常工作。 计数器和 GPIO 162工作正常、但 GPIO 31根本不工作。 此外、芯片变热。

之后、当我尝试调试时、器件根本不工作:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)

如何检查设备是否损坏? 我可以找到任何解决方案吗?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试引导器件等待引导、然后尝试通过 JTAG 和适当的目标配置文件连接到器件?

    这是否起作用?

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    不管用。

    现在、我注意到 LED 有时会随意闪烁、有时所有 LED 都会熄灭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够使用.out 成功对闪存进行编程?

    这是什么平台? 这是 controlCARD 还是 Launchpad?

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用控制卡。 如何使用.out 对闪存进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您创建了一个链接到闪存的 CCS 工程、然后按"调试"按钮、CCS 将连接到目标并使用.out 加载闪存。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起、我认为您刚才讨论过如何通过调试器以另一种方式对闪存进行编程。

    我尝试通过 CCS 的调试器进行编程、但它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您无法连接到设备、则可能是因为电源故障导致设备出现故障。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本例中、我可以做什么? 是否可以维修设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    由于故障和损坏发生在您的测试期间、我们无法完成大量工作。 您有几个选项:
    第一步是调查故障位置。 如果您将 TMDSCNCD28379D 插入到应用板或定制硬件中、请移除 controlCARD 并验证基板是否没有任何短路或明显问题。
    接下来、如果您可以将问题跟踪到器件、则可以尝试更换 F28379D MCU。 由于 MCU 采用 BGA 封装、需要专门的设备来拆卸和更换、因此这可能是一个需要更换的难题。 如果您无法单独更换 MCU、则需要购买新的 controlCARD。

    谢谢、
    标记