请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD28379D 主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D
大家好、我正在与 TMDSCNCD28379D 合作、这是一个电力电子项目中的 DSP TMS320F28379D。 我的实现中遇到了问题、电源器件中出现了故障、但在我遇到另一个问题之前、CCS 在将程序加载到器件以实现调试时被阻止(程序不响应)。 之后、我的器件首先工作不良、然后根本不工作。
首先、似乎出现了一个问题、表明它无法写入位置0x80000、这是我尝试对闪存进行编程时的数据验证错误代码;但是如果我对 RAM 进行编程、这不是问题。
然后、我对 BLINK CPU 示例进行编程并进行修改、添加一个计数器以及打开/关闭 GPIO 31 (GPIOA)和162 (GPIOF)、以验证器件是否正常工作。 计数器和 GPIO 162工作正常、但 GPIO 31根本不工作。 此外、芯片变热。
之后、当我尝试调试时、器件根本不工作:
连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)
如何检查设备是否损坏? 我可以找到任何解决方案吗?
谢谢