This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:由于焊料而短接引脚

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680195/drv8301-69m-kit-shorted-pins-due-to-solder

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301

由于 DRV8301上 GL_B 和 SL_B (引脚39和40)之间的焊料滴落、我的电路板出现了问题。 在 InstaSPIN_MOTION GUI 中运行电机识别例程时、我通过观察低侧 B 相 FET 的栅极电压是否卡在接地位置来确认短路。 当我运行它时、电路板会立即发生故障。

我一周前收到了电路板。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    很抱歉、您的新电路板出现问题。

    请确认在出现此简短描述之前、您尚未对电路板进行任何修改。
    请向我发送套件包装盒中应包含的标签信息。 图片正常。

    您能否自行移除短路? 如果可以、请执行此操作、然后尝试执行该功能。 希望不会有任何永久性损坏。

    谢谢。
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    无论如何、我没有修改过电路板。 它仍然与我开箱即用时处于相同的状态。

    我在处理表面贴装电子产品方面没有太多经验或工具。 我愿意尝试、但不会有导致板保修失效的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我了解您在自行修改电路板时的犹豫。
    根据您购买电路板的方式、可以采用不同的方法。 请为您的情况选择适当的途径。
    -如果您是通过 TI store 购买的、请使用此链接发起退货/退款。: www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html
    -如果您是从经销商(Mouser、DigiKey 等)购买的、请联系他们的支持部门以发起退货。


    谢谢、
    标记